Fuseau horaire
Description
La page permet de configurer le fuseau horaire d'une région particulière.
Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de fuseau horaire.
Accès à la page Fuseau horaire
Pour afficher la page , cliquez sur .
Horloge temps réel
L'interface IFE dispose d'une horloge temps réel (RTC) qui gère la date et l'heure lors des coupures de courant. La durée de vie escomptée de cette horloge est de 15 ans lorsqu'elle est utilisée en mode intermédiaire (dans ce mode, la batterie fonctionne en continu pendant 4 jours à raison de 45 fois sur une période de 10 ans).
L'interface IFE doit maintenir une tolérance de cristaux de ±20 ppm (normale)/±150 ppm (maximum) pendant cette période de 15 ans et dans la plage de -25 °C (-13 °F) à 85 °C (185 °F). La dérive temporelle par puce RTC varie de -16 s/jour à +2 s/jour. Lors d'un cycle hors/sous tension, l'horloge RTC est capable de conserver les paramètres de date et d'heure.
Paramètres de fuseau horaire
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
|
Permet de sélectionner le fuseau horaire d'une région particulière. |
|
|
Active l'heure d'été. |
|
|
Permet de définir le début de la période d'heure d'été. |
|
|
Permet de définir la fin de la période d'heure d'été. |