Enregistrement de dispositifs
Introduction
La page fournit des représentations graphiques et tabulaires des données journalisées pour le disjoncteur connecté à l'interface IFE . Pour plus d'informations sur la configuration de la journalisation, reportez-vous à la section Enregistrement de dispositifs.
Pages de dispositifs simples
|
Étape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la barre de menus IFE , cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
|
2 |
Dans le menu , cliquez sur . |
Affiche les choix d'enregistrement de données disponibles. |
|
3 |
Dans , cliquez sur . |
Affiche les dispositifs disponibles avec les données enregistrées affichables. |
|
4 |
Sélectionnez le dispositif dans la . |
Affiche le journal du dispositif sélectionné. |
|
5 |
Pour consulter une plage temporelle de données, sélectionnez une période dans la liste déroulante prévue à cet effet : |
Trace la période sélectionnée. |
|
6 |
Faites glisser la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé et tracez un cadre de sélection autour d'une zone de graphique pour effectuer un zoom avant. |
Effectue un zoom avant sur la zone de graphique sélectionnée. |
|
7 |
Pour revenir à la vue d'ensemble originale, saisissez Z sur le clavier ou double-cliquez sur le graphique. |
Un zoom arrière est effectué. |
|
8 |
Cliquez sur pour afficher le tableau du journal de données d'intervalle sélectionné. |
Ouvre le tableau du . |
|
9 |
Pour afficher d'autres rubriques, cliquez sur . Cochez les cases correspondant aux rubriques à afficher, puis cliquez sur . |
Valide l'affichage des rubriques sélectionnées. |
Les données enregistrées à partir du disjoncteur sont affichées sur une page Web sous forme de graphique chronologique de tendance. Le graphique chronologique de tendance est préconfiguré pour afficher les données du , de la , du ou encore les données.
Les paramètres d'énergie sont enregistrés sous forme de valeurs cumulées, mais sont affichés en tant que valeurs incrémentielles par intervalle. Tous les autres paramètres sont enregistrés et affichés comme valeurs réelles relevées.
Récupération d'un journal de données
Les journaux de données d'intervalle peuvent être récupérés grâce aux méthodes figurant dans le tableau suivant :
|
Méthode de récupération |
Format de fichier récupéré |
|---|---|
|
Serveur IFE FTPS |
Variables séparées par une virgule (CSV) |
|
Exportation vers un serveur FTPS externe |
CSV |
|
Bouton de points de données |
HTML |
|
|
CSV |
Pour afficher la liste de tous les fichiers journaux disponibles, suivez les étapes 2 à 4 de la section Récupération du journal de données d'intervalle via FTP . Les fichiers sont au format Device Name.csv, où « Device Name » est le nom donné au dispositif. Par exemple, le fichier Building 1 Utility Entrance.csv se rapporte au dispositif Building 1 Utility Entrance.
Lorsque les fichiers journaux sont exportés, la date et l'heure sont ajoutées au nom de fichier selon le format suivant : _AAAAMMJJHHMMSS. Par exemple, le nom Building 1 Utility Entrance_20100218115216.csv indique que le fichier a été exporté le 18 février 2010 à 11:52:16.
-
L'état du disjoncteur est codé sous forme de chiffres dans un fichier journal. Pour plus d'informations sur l'état du disjoncteur, consultez la description du registre Modbus 12001 dans les Guides de Communication Modbus.
-
Le fichier journal peut contenir des valeurs non valides (-9999, -99999, 32768) pour des paramètres électriques, basées sur les données relevées sur le dispositif.
Format d'enregistrement
Les données sont enregistrées dans le fichier CSV au format suivant :
|
Ligne |
Données au format CSV |
Description |
|---|---|---|
|
1 |
Nom IFE , IFE serial number, Adresse IFE , Nom du dispositif, ID local du dispositif, Nom du type de dispositif, Intervalle d'enregistrement. |
Cette ligne contient les en-têtes de colonne correspondant aux informations de la ligne 2. |
|
2 |
Cette ligne contient les informations sur l'interface IFE et le dispositif journalisé. |
|
|
3 |
Cette ligne est vierge. |
– |
|
4 |
,,,ID de rubrique 1, ID de rubrique 2, ID de rubrique 3 |
Cette ligne contient les en-têtes de colonne pour les ID de rubrique de la ligne 5. Un ID de rubrique est une référence numérique à la quantité en cours d'enregistrement. Les ID de rubrique sont utilisés pour identifier la quantité, quels que soient le dispositif et la langue. Les trois premières virgules sont utilisées à des fins de mise en page dans une application de tableur. |
|
5 |
,,,1617,1621,1625 |
Cette ligne contient les ID de rubrique des valeurs enregistrées. |
|
6 |
Cette ligne est vierge. |
– |
|
7 |
Erreur, décalage UTC (minutes), horodatage local, énergie apparente (kVAh), énergie réelle (kWh), énergie réactive (kVARh) |
Cette ligne contient des en-têtes de colonne pour les données consignées dans les lignes 8 et supérieures. |
|
8 et supérieures |
Ces lignes contiennent les données enregistrées. 0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738.219,1201962.707,647069.906,15 0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758.260,1201980.725,647078.602,15 0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778.198,1201998.661,647087.233,15 |
|
Si une application de tableur est utilisée pour visualiser le fichier CSV, les données doivent ressembler au journal de données d'intervalle ouvert dans une application de tableur.
Codes d'erreur pour les journaux de données
Les codes d'erreur ci-dessous peuvent apparaître lors de la résolution d'incidents affectant les journaux de données :
|
Code d’erreur |
Définition |
|---|---|
|
19 |
Une erreur de communication s'est produite (par exemple : CRC, protocole ou exception). |
|
25 |
Le délai a expiré lorsqu'une demande a été envoyée sans recevoir la réponse correspondante dans le délai imparti. |
|
38 |
Données non valides. |
|
100 |
L'intervalle de temps a expiré avant que les données aient pu être enregistrées. |
|
101 |
Horodatage local incorrect. L' IFE n'est pas réglée à l'heure absolue. |
Contactez l'assistance technique si vous avez besoin d'aide pour résoudre ces conditions d'erreur ou d'autres.
Récupération du journal de données via le serveur IFE FTPS
Vous pouvez utiliser le serveur IFE FTPS pour récupérer un fichier journal de données en vous connectant à l'interface IFE via FTPS et en transférant le fichier CSV, comme expliqué ci-dessous.
|
Étape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Créez un dossier sur votre
PC, tel que |
Crée un dossier dans lequel enregistrer le journal de données IFE . |
|
2 |
Lancez l'Explorateur Windows,
saisissez |
Ouvre la boîte de dialogue . |
|
3 |
Saisissez le nom d'utilisateur |
Ouvre une session FTPS avec l'interface IFE et affiche les fichiers enregistrés dans l'interface IFE . |
|
4 |
Accédez au répertoire /logging/data sur l'interface IFE . |
Ouvre le répertoire d'enregistrement de données sur l'interface IFE . |
|
5 |
Copiez le fichier journal et collez-le dans le dossier créé à l'étape 1. |
Copie le journal de données dans le dossier. |
Récupération des données du journal avec le bouton Points de données
|
Étape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans la page Web , cliquez sur . |
Ouvre une nouvelle fenêtre qui affiche les données enregistrées. |
|
2 |
Appuyez sur CTRL+A, puis sur CTRL+C. |
Sélectionne toutes les données et les copie dans le presse-papiers. |
|
3 |
Ouvrez Excel et appuyez sur CTRL+V. |
Colle les données dans une feuille de calcul Excel. |
Récupération du journal de données par Email
L'interface IFE doit être configurée pour envoyer les journaux de données à une adresse e-mail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Exportation par messagerie électronique.
Pages récapitulatives sur les dispositifs
La page récapitulative présente une synthèse du disjoncteur connecté à l'interface IFE .
|
Étape |
Action |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Dans le menu , cliquez sur . |
Affiche les choix d'enregistrement de données disponibles. |
|
2 |
Sous , cliquez sur . |
– |
|
3 |
Sous , cliquez sur . |
Ouvre la page de configuration permettant de sélectionner le dispositif et les rubriques. |
|
4 |
Sélectionnez le dispositif dans la liste . |
Affiche les rubriques disponibles pour le dispositif sélectionné. |
|
5 |
Sélectionnez une rubrique dans la liste . |
Affiche la rubrique choisie pour le dispositif sélectionné. |
|
6 |
Faites glisser la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé et tracez un cadre de sélection autour d'une zone de graphique pour effectuer un zoom avant. |
Effectue un zoom avant sur la zone de graphique sélectionnée. |
|
7 |
Pour revenir à la vue d'ensemble originale, appuyez sur la touche Z du clavier ou double-cliquez sur le graphique. |
Un zoom arrière est effectué. |
|
8 |
Répétez les étapes 3 à 7 pour afficher d'autres rubriques du dispositif sélectionné. |
Affiche la rubrique choisie pour le dispositif sélectionné. |
La rubrique enregistrée à partir du dispositif sélectionné est affichée sur une page Web sous forme de graphique chronologique de tendance. Le graphique chronologique de tendance est préconfiguré pour afficher les données du dernier jour complet, de la dernière semaine complète et du dernier mois complet.
Les paramètres d'énergie sont affichés sous forme de valeurs incrémentielles par intervalle. Tous les autres paramètres sont enregistrés et affichés comme valeurs réelles relevées.