0602IB1801FR-09

Configuration Ethernet (double port)

Ethernet

Paramètre

Description

Réglages

Adresse MAC

Adresse de contrôle d'accès de support unique d'une interface IFE . L'adresse MAC est inscrite sur l'étiquette placée sur le côté de l'interface IFE .

Format de trame

Permet de sélectionner le format des données envoyées via une connexion Ethernet.

NOTE: Lorsque les réglages de format de trame sont modifiés, redémarrez le dispositif pour appliquer les modifications.
  • Ethernet II

  • 802.3

  • Auto (réglage par défaut)

Contrôle de port Ethernet

Paramètre

Description

Réglages

Vitesse et mode pour le port 1

Permet de définir la vitesse de connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 1.

Auto-négociation (réglage par défaut)

Vitesse et mode pour le port 2

Permet de définir la vitesse de connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 2.

Auto-négociation (réglage par défaut)

Prévention d'avalanche de messages

Paramètre

Description

Réglages

Niveau

Définit le niveau de protection contre l'avalanche de messages. La valeur de niveau correspond à un débit minimal garanti, en d'autres termes, au volume de trafic passant par le port du commutateur au-delà duquel les messages sont bloqués par le mécanisme de prévention.

NOTE: En cas de modification de la valeur de niveau, vous êtes invité à redémarrer l'appareil pour mettre en œuvre les modifications.

Niveau de protection contre l'avalanche de messages :

  • 1  : maximum (1000)

  • 2  : élevé (2000)

  • 3  : moyennement élevé (3000)

  • 4  : moyennement faible (4000), réglage par défaut

  • 5  : faible (5000)

  • 6  : minimum (6000)

NOTE: La valeur de niveau correspond au débit d'informations garanti.

Débit minimal garanti

Définit la valeur en lecture seule du niveau de prévention d'avalanche de messages.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?