0602IB1801FR-09

Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Définition du contrôle d'accès basé sur les rôles

Le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC, role-based access control) consiste à attribuer aux utilisateurs différents niveaux d'accès qui définissent les fonctionnalités auxquelles ils peuvent accéder.

La fonction RBAC est prise en charge uniquement par les disjoncteurs MasterPacT MTZ et PowerPacT à châssis H, J et L.

L’accès à l’interface IFE est vérifié par le mécanisme RBAC lorsque la connexion est effectuée via les moyens suivants :

  • Pages Web de l'interface IFE

  • Logiciel EcoStruxure Power Commission (EPC)

    Pour plus d'informations sur l'activation de RBAC lorsque la connexion est effectuée via le logiciel EPC, reportez-vous à Services réseau IP .

Définition des rôles

Les rôles suivants sont définis par défaut pour l'accès à distance :

  • Administrateur de la sécurité (SECADM)

  • Ingénieur

  • Installateur

  • Opérateur

  • Visualiseur

L'administrateur de la sécurité attribue un rôle à chacun des utilisateurs. Chaque rôle comprend un ensemble d'autorisations sur l’interface IFE .

L'administrateur de la sécurité peut gérer les utilisateurs de l’interface IFE  :

  • Dans les pages Web de l’interface IFE

  • A l'aide du logiciel EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert (CAE)

Logiciel EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert

Le logiciel Cybersecurity Admin Expert (CAE) est utilisé pour configurer la sécurité de l’interface IFE avec firmware de version 004.009.000 ou ultérieure.

L'administrateur de la sécurité peut utiliser le logiciel CAE pour :

  • Gérer les utilisateurs de l’interface IFE

  • Définir la stratégie de sécurité de l’interface IFE

  • Télécharger des configurations de sécurité vers plusieurs interfaces IFE

  • @New D1

    Modifier les paramètres spécifiques à l'équipement (DSS) pour chaque interface IFE individuellement

Pour plus d'informations, consultez la documentation EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert Guide .

NOTE:
  • Activer HTTPS pour le transfert sécurisé des configurations du logiciel CAE vers l’interface IFE .

  • Activer DPWS pour la détection de l’interface IFE sur le logiciel CAE.

Paramètres du logiciel CAE

L'administrateur de la sécurité peut définir les paramètres suivants dans le logiciel CAE :

Paramètre

Description

Valeur

Période d'inactivité minimum

Après cette durée sans aucune action de l'utilisateur, les pages Web de l'interface IFE sont verrouillées.

  • Plage : 1 à 3600 s

  • Valeur par défaut : 600 s

Nombre maximum de tentatives de connexion

Nombre de tentatives de connexion maximum autorisé

  • Plage de réglages : 1 à 32

  • Valeur par défaut : 3

Durée de la période de verrouillage

A l’expiration de cette période, le compte utilisateur précédemment verrouillé est déverrouillé.

  • Plage : 0 à 3600 s

  • Valeur par défaut : 60 s

Stratégie de connexion

Activé pour autoriser le compte utilisateur

Réglage par défaut : Désactivé

SyslogServerIPAddress pour saisir l'adresse IP du serveur Syslog.

SyslogServerport pour saisir le numéro de port du serveur Syslog.

  • Plage : 1 à 65534

  • Valeur par défaut : 601

Autorisation de lecture des mesures d’équipement

Activé lors de la création d’un rôle.

Réglage par défaut : Désactivé

NOTE: Le logiciel CAE prend en charge au maximum 12 utilisateurs et 10 rôles utilisateur pour l’interface IFE .

Paramètres CAE spécifiques aux équipements

@New D1

Les paramètres spécifiques à l'équipement (DSS) sont uniques à l’interface IFE , ce qui pemet d'adapter la configuration à chaque équipement. Cette fonctionnalité permet, par exemple, d'activer la communication Modbus sécurisée sur une interface IFE particulière et de la laisser inactive sur les autres.

Les paramètres DSS suivants sont disponibles dans le logiciel CAE :

Paramètre

Description

Réglage par défaut

Statut de la découverte DPWS

Active la découverte DPWS sur l’interface IFE .

Activé

Statut du serveur FTP

Active le serveur FTP sur l’interface IFE .

Désactivé

Statut Modbus Secure

Active la communication Modbus sécurisée sur l’interface IFE .

Désactivé

Statut Modbus TCP

Active la communication Modbus TCP sur l’interface IFE .

Activé

Autorisations par rôle

L'administrateur de la sécurité peut modifier les autorisations associées à chaque rôle à l'aide du logiciel CAE.

Le tableau suivant décrit les autorisations associées par défaut à chaque rôle :

Autorisation

Rôles

Visualiseur

Ingénieur

Opérateur

Installateur

Administrateur de la sécurité

Informations de maintenance - Lecture

Paramètres de maintenance - Ecriture

Contrôle de la maintenance - Ecriture

Informations publiques - Lecture

Informations sur les mesures des appareils - Lecture

Paramètres des mesures des appareils - Ecriture

Contrôle des mesures des appareils - Ecriture

Paramètres des appareils - Ecriture

Informations sur les dispositifs - Lecture

Informations sur les communications - Lecture

Paramètres de communication - Ecriture

Contrôle des communications - Ecriture

Paramètres de date et d’heure - Ecriture

Informations de date et d’heure - Lecture

Informations de sécurité - Lecture

Paramètres de sécurité - Ecriture

Contrôle de la sécurité - Ecriture

Contrôle des disjoncteurs - Ecriture

Contrôle des disjoncteurs - Ecriture

Informations sur les disjoncteurs - Lecture

Informations de protection - Lecture

Paramètres de protection - Ecriture

Contrôle de la protection - Ecriture

Informations sur les E/S - Lecture

Paramètres d'E/S - Ecriture

Contrôle des E/S - Ecriture

Informations des journaux de sécurité - Lecture

Paramètres des journaux de sécurité - Lecture

Paramètres des journaux de sécurité - Ecriture

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?