0602IB1801FR-09

Configuration IP

Description

La page CONFIGURATION IP permet de définir les paramètres IP.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de configuration IP.

Accès à la page Configuration IP

Pour afficher la page CONFIGURATION IP , cliquez sur PARAMÈTRES > COMMUNICATION > CONFIGURATION IP .

Réglages IPv4

Paramètre

Description

Configuration

Permet de sélectionner le mode de configuration IPv4 :

  • Sélectionnez Automatique (option par défaut) pour définir automatiquement les paramètres IPv4 à l'aide de DHCP ou de BOOTP .

  • Sélectionnez Manuel pour définir manuellement les paramètres IPv4 (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle).

Mode

Permet de sélectionner le mode d'affectation des paramètres IPv4 à l'aide de :

  • DHCP (option par défaut)

  • BOOTP

NOTE: lorsqu'on utilise un serveur DHCP hérité, le nom du dispositif doit être limité à 16 caractères.

Adresse IP

Permet d'entrer manuellement l'adresse IP statique d'une interface IFE .

Masque de sous-réseau

Permet d'entrer manuellement l'adresse du masque de sous-réseau Ethernet IP de votre réseau.

Passerelle

Permet d'entrer manuellement l'adresse de passerelle IP (routeur) utilisée pour la communication via un réseau étendu (WAN).

Réglages IPv6

Pour les paramètres de configuration IPv6, après avoir cliqué sur Sauvegarder , vous voyez s'afficher une fenêtre instantanée qui vous demande de confirmer le redémarrage de l'interface en vue d'appliquer les nouveaux paramètres :

  • Cliquez sur Oui pour redémarrer et appliquer les modifications de paramètres.

  • Cliquez sur Non pour annuler les modifications de paramètres et restaurer les derniers paramètres sauvegardés.

Paramètre

Description

Activer IPv6

Active IPv6 (activé par défaut).

Adresse IPv6

Adresse IP statique de l'interface IFE .

NOTE: Dans la zone d'adresse URL, saisissez l'adresse de la liaison locale entre crochets [ ].

Réglages DNS

Paramètre

Description

Adresse DNS

Permet de sélectionner le mode de configuration IPv4 :

  • Sélectionnez Automatique (option par défaut) pour obtenir automatiquement l'adresse IP à partir du serveur DNS.

  • Sélectionnez Manuel pour définir manuellement les adresses des serveurs primaire et secondaire.

NOTE: DNS (Domain Name System) est le système de dénomination des ordinateurs et des dispositifs connectés à un réseau LAN ou à Internet.

Adresse du serveur primaire

Permet d'entrer manuellement l'adresse IPv4 du serveur DNS primaire.

Adresse du serveur secondaire

Permet d'entrer manuellement l'adresse IPv4 du serveur DNS secondaire.

Utilisé pour exécuter une résolution DNS lorsque la résolution avec le serveur DNS primaire échoue.

Détection d'adresse IP dupliquée

Lorsque vous êtes connecté à votre réseau, l'interface IFE publie son adresse IP. Pour éviter des conflits dus à une adresse IP dupliquée, l'interface IFE utilise le protocole de résolution d'adresse (ARP) pour voir si un autre dispositif de votre réseau utilise la même adresse IP. Le tableau ci-dessous décrit comment l'interface IFE gère une adresse IP dupliquée lorsqu'elle est détectée.

Scénario d'adresse IP dupliquée

Scénario

Adresse IP dupliquée détectée

Voyant LED de l'état du réseau

Liaison Ethernet détectée

Applique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut. Des requêtes ARP sont envoyées toutes les 15 secondes jusqu'à ce que l'adresse IP soit disponible. L'interface IFE utilise l'adresse IP lorsqu'elle est disponible.

Rouge fixe

Changement manuel d'adresse

Applique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut. Des requêtes ARP sont envoyées toutes les 15 secondes jusqu'à ce que l'adresse IP soit disponible. L'interface IFE utilise l'adresse IP lorsqu'elle est disponible.

Rouge fixe

Réception d'une requête ARP

Si plusieurs requêtes ARP sont détectées dans un intervalle de 10 secondes, initiez la procédure de réacquisition de l'adresse IP.

Eteint

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?