0602IB1801FR-09

Modbus

Description

La page MODBUS affiche les statistiques globales des connexions de port TCP/IP et TCP.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent consulter les pages de diagnostics.

Accès à la page Modbus

Pour afficher la page MODBUS , cliquez sur DIAGNOSTICS > COMMUNICATION > MODBUS .

Paramètres des statistiques globales

Statistiques globales

Paramètre

Description

TCP/IP

Trames reçues

Nombre de trames reçues

Trames transmises

Nombre de trames transmises

Etat du port

Etat du port Ethernet connecté :

  • Opérationnel

  • Inactif

Si MODBUS TCP/IP est désactivé, l'état du port est Inactif .

Connexions ouvertes

Nombre de connexions actives

Série

Trames reçues

Nombre de trames reçues

Trames transmises

Nombre de trames transmises

Messages d'erreur

Nombre de messages d'erreur

Cliquez sur Réinitialiser les compteurs pour remettre à zéro les valeurs des statistiques.

Si l'interface IFE est éteinte ou si elle est réinitialisée suite à une modification de la configuration ou un autre événement, les valeurs statistiques sont remises à zéro.

Paramètres des connexions de port Modbus TCP

Paramètre

Description

Index

Numéro de série

IP adresse distante

Adresse IP distante

Port distant

Numéro de port distant

Port local

Numéro de port local

Messages transmis

Nombre de messages transmis

Messages reçus

Nombre de messages reçus

Erreurs envoyées

Nombre de messages d'erreur envoyés

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?