0602IB1801FR-09

Ethernet

Description

La page ETHERNET affiche les informations suivantes :

  • Statistiques globales Ethernet cumulées depuis la dernière activation de l'interface IFE .

  • Caractéristiques du port Ethernet .

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent consulter les pages de diagnostics.

Accès à la page Ethernet

Pour afficher la page ETHERNET , cliquez sur DIAGNOSTICS > COMMUNICATION > ETHERNET .

Caractéristiques du port Ethernet

Statistiques

Description

Débit de la liaison ETH1

Vitesse de communication (10 Mbps ou 100 Mbps)

Mode ETH1

Mode de fonctionnement actuel (duplex intégral ou semi duplex)

Débit de la liaison ETH2

Vitesse de communication (10 Mbps ou 100 Mbps)

Mode ETH2

Mode de fonctionnement actuel (duplex intégral ou semi duplex)

Statistiques globales Ethernet

Données

Description

Trames reçues

Nombre de trames reçues

Trames transmises

Nombre de trames transmises

Cliquez sur Réinitialiser les compteurs pour remettre à zéro les valeurs des statistiques.

Si l'interface IFE est éteinte ou si elle est réinitialisée suite à une modification de la configuration ou un autre événement, les valeurs statistiques sont remises à zéro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?