Préférences
Description
La page permet de définir les préférences de l'interface IFE concernant la fréquence d'actualisation des données.
Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier la configuration des préférences.
Accès à la page Préférences
Pour afficher la page page, click .
Paramètres des préférences
|
Paramètre |
Description |
Valeur |
|---|---|---|
|
|
Définit la fréquence à laquelle les données du dispositif sont lues dans les tableaux de surveillance standard. |
Plage de valeurs : 5 à 60 s Réglage par défaut : 5 s |
|
|
Définit la fréquence à laquelle les communications sont vérifiées lorsque l'explorateur affiche les résultats en temps réel dans les tableaux de surveillance standard. Cette fonction essaie de remettre les dispositifs hors service en marche automatiquement. |
Plage de valeurs : 5 à 30 min Réglage par défaut : 15 min |