Accès aux pages Web de l' IFE
Navigateurs pris en charge
|
Navigateur |
Version avec Windows XP |
Version avec Windows Vista |
Version avec Windows 7 et au-delà |
|---|---|---|---|
|
Microsoft Internet Explorer |
IE 9.0 |
IE 9.0 |
IE 10.0, IE11.0 |
|
Microsoft Edge |
– |
– |
81.0.416.58 et ultérieure |
|
Mozilla Firefox |
15.0 |
20.0 |
20,0, 45,0 |
|
Google Chrome |
24.0 et ultérieure |
24.0 et ultérieure |
24.0 et ultérieure |
Premier accès aux pages Web de l' IFE
Le nom de l' IFE doit être configuré lors du premier accès aux pages Web de l' IFE .
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ
ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut à la première
utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé
aux paramètres, contrôles et informations de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Lors du premier accès à l'interface IFE avec le nom d'utilisateur SecurityAdmin (rôle d'administrateur de la sécurité), l'utilisateur est invité à modifier le mot de passe par défaut.
La procédure permettant d'accéder aux pages Web de l' IFE pour la première fois dépend du système d'exploitation de l'ordinateur :
-
Windows Vista, Windows 7 et versions ultérieures ou systèmes d'exploitation plus récents
-
Windows XP ou systèmes d'exploitation plus anciens
Premier accès via un PC avec Windows Vista or Windows 7 and Later
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Déconnectez le PC du réseau local (LAN) et désactivez le Wi-Fi. |
|
2 |
Raccordez un câble Ethernet de l'ordinateur à l'interface IFE ou au commutateur Ethernet à l'intérieur du panneau. |
|
3 |
Ouvrez l'. |
|
4 |
Cliquez sur . IFE apparaît dans la liste des dispositifs. NOTE: Si le nom de l'
IFE
ne s'affiche pas dans la liste des dispositifs dans l', vérifiez
que le PC et l'interface
IFE
ne sont pas raccordés via le routeur.
|
|
5 |
Double-cliquez sur le dispositif IFE sélectionné. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur. NOTE: Le navigateur par défaut doit être Microsoft
Internet Explorer ou Microsoft Edge.
|
|
6 |
Saisissez NOTE: Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à
la casse.
|
|
7 |
Pour modifier le mot de passe par défaut, sélectionnez à partir de la flèche de nom d'utilisateur dans l'en-tête. La page s'affiche. |
|
8 |
Renseignez les champs , , , et pour modifier le mot de passe par défaut. |
|
9 |
Sélectionnez la langue dans la zone , puis cliquez sur . |
|
10 |
Pour repérer le dispositif IFE -XXYYZZ, cliquez sur dans l'en-tête. La LED ULP de l' IFE -XXYYZZ sélectionné clignote pendant 15 secondes (mode test). |
|
11 |
Pour nommer l' IFE , sélectionnez le menu , accédez au sous-menu , entrez le nom du dispositif et cliquez sur . |
|
12 |
Ecrivez le nom de l'interface IFE sur une étiquette vierge que vous collerez sur l'étiquette existante. |
-
XXYYZZ sont les 3 derniers octets de l'adresse MAC au format hexadécimal.
-
Si le DPWS n'est pas activé, vérifiez les paramètres du pare-feu.
Premier accès via un PC avec Windows XP
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Déconnectez l'ordinateur du réseau local (LAN) et coupez le Wi-Fi. |
|
2 |
Raccordez un câble Ethernet de l'ordinateur à l'interface IFE . |
|
3 |
Démarrez le navigateur Web. NOTE: L'ordinateur utilise automatiquement
l'adresse IP par défaut 169.254.#.# (# = 0 à 255)
et le masque de sous-réseau par défaut 255.255.0.0.
|
|
4 |
Dans la zone de texte d'adresse,
saisissez Exemple : pour une IFE avec l'adresse MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 au format décimal, saisissez 169.254.187.247 dans la zone de texte de l'adresse. |
|
5 |
Appuyez sur . La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur. |
|
6 |
Saisissez NOTE: Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à
la casse.
|
|
7 |
Pour modifier le mot de passe par défaut, sélectionnez à partir de la flèche de nom d'utilisateur dans l'en-tête. La page s'affiche. |
|
8 |
Renseignez les champs , , , et pour modifier le mot de passe par défaut. |
|
9 |
Sélectionnez la langue dans la zone , puis cliquez sur . |
|
10 |
Pour repérer le dispositif -XXYYZZ, cliquez sur dans l'en-tête. La LED ULP (ULP LED) du dispositif -XXYYZZ sélectionné clignote pendant 15 secondes. |
|
11 |
Pour nommer le dispositif -XXYYZZ, sélectionnez le menu , accédez au sous-menu , entrez le nom du dispositif et cliquez sur . |
|
12 |
Ecrivez le nom de l'interface IFE sur une étiquette vierge que vous collerez sur l'étiquette existante. |
Accès aux pages Web
Suivez les procédures Recherche du réseau, Recherche de nom et Recherche d'adresse IP pour accéder aux pages Web.
L'accès aux pages Web dépend de l'infrastructure informatique.
Recherche du réseau
Suivez la procédure ci-après pour accéder aux pages Web de l' IFE une fois le nom de l' IFE configuré.
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Raccordez l'interface IFE ou le commutateur Ethernet à l'intérieur du panneau au réseau local (LAN). |
|
2 |
Raccordez l'ordinateur au réseau local (LAN). |
|
3 |
Ouvrez l'. |
|
4 |
Cliquez sur . Le nom de l' IFE apparaît dans la liste des dispositifs. NOTE: Si le nom de l'
IFE
ne s'affiche pas dans la liste des dispositifs dans l', vérifiez
que le PC et l'interface
IFE
ne sont pas raccordés via le routeur.
|
|
5 |
Double-cliquez sur le nom de l' IFE inscrit sur l'étiquette située sur la face avant de l'interface IFE sélectionnée. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur. NOTE: Le navigateur par défaut
doit être Microsoft Internet Explorer ou Microsoft Edge.
|
Recherche de nom
Le serveur DNS est obligatoire.
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Raccordez l'interface IFE ou le commutateur Ethernet à l'intérieur du panneau au réseau local (LAN). |
|
2 |
Raccordez l'ordinateur au réseau local (LAN). |
|
3 |
Démarrez le navigateur Web. |
|
4 |
Dans la zone de texte d'adresse, saisissez le nom de l' IFE qui est inscrit sur l'étiquette située sur la face avant de l'interface IFE sélectionnée. |
|
5 |
Appuyez sur . La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur. NOTE: Si l'interface
IFE
ne s'affiche pas dans la liste des dispositifs dans l', vérifiez
que le PC et l'
IFE
ne sont pas connectés via le routeur.
|
Recherche d'adresse IP
La configuration IP statique doit être définie.
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Raccordez l'interface IFE ou le commutateur Ethernet à l'intérieur du panneau au réseau local (LAN). |
|
2 |
Raccordez l'ordinateur au réseau local (LAN). |
|
3 |
Démarrez le navigateur Web. |
|
4 |
Dans la zone de texte d'adresse, saisissez l'adresse IP fournie par votre administrateur informatique. |
|
5 |
Appuyez sur . La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur. NOTE: Si la page
de connexion du navigateur Web ne s'ouvre pas ou ne s'affiche
pas correctement, vérifiez que l'option suivante d'Internet
Explorer est activée : .
|
AVERTISSEMENT