7ES02-0421-03

Botones e iconos de navegación

Utilice los botones de la pantalla para navegar por los menús y realizar acciones.
Leyenda Tecla Icono Descripción
1 Menú Muestra el menú de nivel 1 (Menú).
2 Esc Vuelve al nivel anterior.
3 Botón de menú contextual 3 Se desplaza hacia arriba por la pantalla o pasa al elemento previo en una lista.
Accede al establecimiento de fecha y hora. Si el icono de reloj parpadea, indica que debe establecerse el parámetro de fecha/hora.

Aumenta un valor numérico.

Modificar el carácter seleccionado

Seleccionar todos los canales para establecer el mismo valor umbral de alarma de aislamiento y de retraso de alarma.

Seleccionar todos los canales para realizar la puesta en marcha manual.

Seleccionar cada canal para establecer el valor umbral de alarma de aislamiento y de retraso de alarma.

Seleccionar cada canal para realizar la puesta en marcha manual.

4 Botón de menú contextual 2 Se desplaza hacia abajo por la pantalla o pasa al elemento siguiente en una lista.
Se desplaza un dígito a la izquierda dentro de un valor numérico. Si el dígito situado más a la izquierda ya está seleccionado, la pulsación de este botón le devuelve al dígito de la derecha.

pese un carácterDesplazarse un carácter a la derecha con respecto al que se encuentra seleccionado actualmente o volver al carácter de la izquierda.

Pasa de un canal a otro canal para establecer el valor umbral de alarma de aislamiento y el retraso de alarma y para seleccionar un canal para su puesta en marcha manual.

5 Botón de menú contextual 1

Valida el elemento seleccionado.

Confirma la alarma transitoria.

Ejecuta la prueba autodiagnóstica manualmente.
Lleva a un menú o submenú o edita un parámetro.
Confirma la alarma de aislamiento.

Lleva a la pantalla Resistencia de aislamiento.

Sale del modo de puesta en marcha automática.

Lleva a la pantalla Capacitancia.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?