7FR02-0421-03

Boutons et icônes de navigation

Utilisez les boutons d’affichage pour naviguer dans les menus et exécuter des actions.
Légende Bouton Icône Description
1 Menu Afficher le menu de niveau 1 (Menu).
2 Esc Revenir au niveau précédent.
3 Bouton de menu contextuel 3 Faire défiler l’affichage vers le haut ou passer à l’élément précédent dans la liste.
Accéder au paramètre de date et d’heure. Si l’icône d’horloge clignote, cela signifie que le paramètre Date/Heure doit être réglé.

Incrémenter une valeur numérique.

Modifier le caractère sélectionné

Sélectionnez tous les canaux pour régler la même valeur du seuil d’alarme d’isolement et de temporisation d’alarme.

Sélectionnez tous les canaux pour réaliser la mise en service manuelle.

Sélectionnez chaque canal pour régler la valeur du seuil d’alarme d’isolement et de temporisation d’alarme.

Sélectionnez chaque canal pour réaliser la mise en service manuelle.

4 Bouton de menu contextuel 2 Faire défiler l’affichage vers le bas ou passer à l’élément suivant dans la liste.
Avancer d’un chiffre vers la gauche dans une valeur numérique. Si le chiffre complètement à gauche est sélectionné, ce bouton permet de revenir au chiffre de droite.

Passez au caractère à la droite de celui qui est actuellement sélectionné, ou revenez au caractère de gauche.

Passez d’un canal à un autre pour régler la valeur de seuil de l’alarme d’isolement et la temporisation d’alarme et sélectionner le canal pour la mise en service manuelle.

5 Bouton de menu contextuel 1

Valider l’élément sélectionné.

Acquitter l’alarme de transitoire.

Exécuter l’autotest manuellement.
Accéder à un menu ou sous-menu, ou modifier un paramètre.
Acquitter l’alarme d’isolement.

Passer à l’affichage de la résistance d’isolement.

Quitter le mode de mise en service automatique.

Passer à l’affichage de la capacitance.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.