0614IB1802

Android: configuración de los ajustes de protección ERMS

Ejemplo: configuración de los ajustes de protección ERMS con EcoStruxure Power Device App (Android).

1. Pulse el botón del icono de la curva de disparo.

2. Pulse el botón "ERMS".

3. Pulse el lápiz de edición.

4. Pulse cualquier parte de los ajustes de protección.

5. Configure los ajustes de protección con los valores deseados.

6. Aplique la configuración.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.