0614IB1802

Solución de problemas del ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS)

Problema

Causa

Descripción

Recomendación

No se puede conectar el ERMS con el interruptor ERMS.

No se aplica alimentación o no se aplica suficiente alimentación a la unidad de control Micrologic X mediante el puerto ULP del interruptor automático.

Si el ERMS está desconectado (APAGADO) (el LED ERMS de la unidad de control no está iluminado) y el interruptor ERMS está conectado (ENCENDIDO), la unidad de control permanece desconectada (APAGADA).  Es lo que sucede cuando la unidad de control solo recibe alimentación mediante el puerto USB, Voltage Power Supply (VPS) o la corriente que atraviesa el interruptor automático.

Compruebe las conexiones de alimentación y el nivel de tensión aplicado a la unidad de control Micrologic X.

Pérdida de comunicación entre el módulo ESM y la unidad de control Micrologic X.

Si el ERMS está desconectado (APAGADO) (el LED ERMS de la unidad de control no está iluminado) y el interruptor ERMS está conectado (ENCENDIDO), la unidad de control permanece desconectada (APAGADA). Se muestra una alarma en la unidad de control Micrologic X que indica que se ha perdido la comunicación con el módulo ESM.

Compruebe si se muestra una alarma en la pantalla de HMI de la unidad de control Micrologic X.

El módulo ESM no está declarado en la unidad de control Micrologic X.

Use la aplicación para PC EcoStruxure Power Commission para declarar la presencia del módulo ESM.

Conexiones incorrectas con el módulo ESM o el interruptor ERMS.

Compruebe las conexiones con el módulo ESM y el interruptor ERMS.

No se puede conectar el ERMS con EcoStruxure Power Device App.

El módulo digital ERMS no está instalado.

Compre o instale el módulo digital ERMS.

El ERMS pasa de forma imprevista al estado Conectado (ENCENDIDO).

Pérdida de la fuente de señal externa para la entrada del módulo ESM.

Verifique las conexiones con el módulo ESM y el interruptor ERMS.

La tensión de la fuente de señal de entrada es demasiado baja.

Verifique que la tensión de la señal de la entrada de las conexiones del módulo ESM sea suficiente.

No se pueden modificar los ajustes de protección ERMS.

La función ERMS está conectada (ENCENDIDA).

Los ajustes de protección ERMS no se pueden modificar cuando la unidad de control Micrologic X está conectada (ENCENDIDA).

Desconecte (configure como APAGADA) la función ERMS y, a continuación, cambie los ajustes de protección ERMS.

El módulo digital ERMS no está instalado.

El módulo digital ERMS debe estar instalado de forma predeterminada en los interruptores automáticos pedidos con el módulo ESM.

Compre o instale el módulo digital ERMS.

No se puede desconectar el ERMS con el interruptor ERMS.

No se aplica alimentación o no se aplica suficiente alimentación a la unidad de control Micrologic X mediante el puerto ULP del interruptor automático.

Si el ERMS está conectado (ENCENDIDO) (el LED ERMS de la unidad de control está iluminado) y el interruptor ERMS está desconectado (APAGADO), la unidad de control permanece conectada (ENCENDIDA).  Es lo que sucede cuando la unidad de control solo recibe alimentación mediante el puerto USB, Voltage Power Supply (VPS) o la corriente que atraviesa el interruptor automático.

Compruebe las conexiones de alimentación y el nivel de tensión aplicado a la unidad de control Micrologic X.

Pérdida de comunicación entre el módulo ESM y la unidad de control Micrologic X.

"Si el ERMS está conectado (ENCENDIDO) (el LED ERMS de la unidad de control está iluminado) y el interruptor ERMS está desconectado (APAGADO), la unidad de control permanece conectada (ENCENDIDA). Se muestra una alarma en la unidad de control Micrologic X que indica que se ha perdido la comunicación con el módulo ESM".

Compruebe si se muestra una alarma en la pantalla de HMI de la unidad de control Micrologic X.

El módulo ESM no está declarado en la unidad de control Micrologic X.

Si el módulo ESM no está declarado en la unidad de control Micrologic X y la función ERMS está conectada (ENCENDIDA), el ERMS no se puede desconectar con el interruptor ERMS.

Declare el módulo ESM con la aplicación para PC EcoStruxure Power Commission.

El ERMS sigue conectado mediante EcoStruxure Power Device App.

Para desconectar (configurar como APAGADA) la función ERMS, se deben desconectar (configurar como APAGADOS) todos los métodos usados para conectar (configurar como ENCENDIDA) la función ERMS (interruptor ERMS o EcoStruxure Power Device App).

Desconecte la función ERMS con EcoStruxure Power Device App.

No se puede desconectar (configurar como APAGADO) el ERMS con EcoStruxure Power Device App.

El ERMS sigue conectado (ENCENDIDO) mediante el interruptor ERMS.

Para desconectar (configurar como APAGADA) la función ERMS, se deben desconectar (configurar como APAGADOS) todos los métodos usados para conectar (configurar como ENCENDIDA) la función ERMS (interruptor ERMS o EcoStruxure Power Device App).

Desconecte la función ERMS con el interruptor ERMS.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.