0614IB1802

Protección contra sobrecarga y cortocircuito (de LSI)

1. Con el PC directamente conectado al puerto USB de la unidad de control y el software EcoStruxure Power Commission conectado a la unidad de control, coloque el interruptor ERMS físico en "ON" (ENCENDIDO) o conecte la función con EcoStruxure Power Device App para activar el modo ERMS en el interruptor automático.

2. Confirme que aparece el encabezado "ERMS ACTIVADO".

3. Seleccione "Preparar las pruebas de inyección primaria".

4. Seleccione "Protección de LSI".

5. Haga clic en "Preparar para la prueba".

6. Lea y comprenda el aviso.

7. Pulse "COMPRENDO".

8. Introduzca una contraseña de nivel 3 o de administración.

9. Haga clic en "Continuar".

10. El software confirmará si el dispositivo está preparado preparar las pruebas de inyección primaria.

11. Aplique la corriente primaria al interruptor automático.

12. Seleccione el botón "PRUEBA REALIZADA" para lo siguiente:

  • Se ha completado la prueba.

  • Se dispara el interruptor automático: cada vez que se dispare el interruptor automático cuando la función de protección de LSI esté activada, debe reiniciarse la función de protección de LSI.

13. Para confirmar que se ha realizado la prueba, pulse "Continuar".

14. La pantalla confirma que la prueba ha finalizado y que se han restaurado los ajustes.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.