0614IB1802

Conexión y desconexión del ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS) con EcoStruxure Power Device App

La función Ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS) se puede conectar y desconectar con la conexión Bluetooth de la unidad de control en sistemas operativos Android e iOS. Además, el ERMS se puede conectar y desconectar con una conexión USB OTG directa entre un dispositivo Android y la unidad de control.

NOTA: El ERMS solo se puede conectar y desconectar con un dispositivo inteligente cada vez.
NOTA: En unidades de control Micrologic X con versiones de firmware <3.0 y versiones de EcoStruxure Power Device App Android >3.0 e iOS >3.0, el firmware Micrologic X debe actualizarse a la versión 3.0 como mínimo para usar la función ERMS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.