0614IB1802

Conexión con dispositivo iOS

1. Pulse Conectar.

2. Introduzca una contraseña de nivel 3 o de administración. 4. Pulse OK.

3. Pulse OK.

4. Siga las instrucciones de la pantalla para la conexión.

5. Confirme que aparece el encabezado "ERMS ACTIVADO".

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.