0614IB1802

Pruebas de inyección primaria

La función ERMS puede probarse con inyecciones primarias.

  • Use el software EcoStruxure Power Commission para preparar el interruptor automático para las pruebas de inyección primaria.

  • El botón "Preparar las pruebas de inyección primaria" permite acceder a las funciones "Protección de LSI" y "Protección de defecto a tierra".

Estas funciones se usan para:

  • PROTECCIÓN DE LSI


    – Desactivar temporalmente la función de defecto a tierra para poder aplicar una corriente primaria monofásica inyectada sin provocar que las unidades de control Micrologic 6.0 X se disparen por el defecto a tierra.

    – Restablecer la memoria térmica del interruptor automático para poder probar el interruptor automático varias veces sin que la función de memoria térmica afecte a los disparos.

  • PROTECCIÓN DE DEFECTO A TIERRA
    Restablecer la memoria térmica del interruptor automático para poder probar el interruptor automático varias veces sin que la función de memoria térmica afecte a los disparos.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.