0614IB1802

Inyección secundaria con el software EcoStruxure Power Commission

La función de protección ERMS se puede probar con la prueba de curva de disparo automático del software EcoStruxure Power Commission.

1. Con el PC directamente conectado al puerto USB de la unidad de control y el software EcoStruxure Power Commission conectado a la unidad de control, coloque el interruptor ERMS físico en "ON" (ENCENDIDO) o conecte la función con EcoStruxure Power Device App para activar el modo ERMS en el interruptor automático.

2. Confirme que aparece el encabezado "ERMS".

3. Pulse "Pruebas de disparo automático".

4. Seleccione el segmento de la curva de disparo que desee probar.

5. Pulse "EJECUTAR PRUEBA".

6. Lea y comprenda el aviso.

7. Pulse "COMPRENDO".

8. Introduzca una contraseña de nivel 3 o de administración.

9. Pulse "CONTINUAR".

10. Siga los pasos indicados para realizar las pruebas de inyección digital secundaria.

11. Seleccione "Informes" en la barra de menú para obtener la información de los informes de la prueba.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.