0614IB1802

Configuración de los ajustes de protección ERMS

NOTA: Los ajustes ERMS no se pueden cambiar cuando el ERMS está conectado.

1. Pulse el botón "Configurar".

2. Pulse la ficha "Protección".

3. Pulse la ficha "BÁSICO".

4. Baje hasta los ajustes ERMS.

5. Cambie los ajustes de protección.

6. Pulse "ESCRIBIR EN EL DISPOSITIVO".

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.