0614IB1802

Configuración con EcoStruxure Power Device App

Los ajustes de protección ERMS se pueden configurar con la conexión Bluetooth de la unidad de control en sistemas operativos Android e iOS. Además, los ajustes se pueden cambiar con una conexión USB On-The-Go (OTG) directa entre un dispositivo Android y la unidad de control.

NOTA: Los ajustes ERMS no se pueden cambiar cuando el ERMS está conectado.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.