0614IB1802

Conexión con dispositivo Android

1. Pulse Conectar.

2. Introduzca una contraseña de nivel 3 o de administración.

3. Pulse OK.

4. Siga las instrucciones de la pantalla para la conexión.

5. Confirme que aparece el encabezado "ERMS ACTIVADO".

Función ERMS conectada con EcoStruxure Power Device App

Función ERMS conectada con el interruptor ERMS externo y EcoStruxure Power Device App

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.