0614IB1802

Configuración con dispositivo iOS

Ejemplo: configuración de los ajustes de protección ERMS con EcoStruxure Power Device App (iOS).

1. Pulse el botón del icono de la curva de disparo.

2. Pulse la flecha "In = …".

3. Pulse el botón ERMS.

4. Seleccione "Configurar".

5. Configure los ajustes de protección con los valores deseados.

6. Aplique la configuración.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.