0614IB1802

Conexión y desconexión del ERMS con un interruptor ERMS

PELIGRO
Riesgo de arco eléctrico
No use el interruptor ERMS como método de reducción de la energía de defecto de arco eléctrico durante el cierre del interruptor automático si se aplican los 24 V de CC de la unidad de control después de cerrarse el interruptor automático.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

El módulo de interruptor ERMS (ESM) opcional se usa con un selector externo bloqueable (incluido con el kit LV851101SP) para conectar o desconectar la función ERMS. Está equipado con:

  • Una entrada dedicada al selector ERMS, con las siguientes características:
    - Cuando la entrada está activada (es decir, cuando el interruptor ERMS está cerrado), la función ERMS está desconectada.
    - Cuando la entrada no está activada (es decir, cuando el interruptor ERMS está abierto), la función ERMS está conectada.

  • Una salida para activar una luz piloto externa cuando la función ERMS está conectada.

  • El módulo digital ERMS debe estar instalado en la unidad de control para que la función ERMS se ejecute correctamente.

NOTA: EcoStruxure Power Device App se puede usar para indicar el estado de la función ERMS (conectada o desconectada).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.