0614IB1802

Configuration à l'aide d'un appareil iOS

Exemple : configuration des paramètres de protection ERMS à l'aide d'EcoStruxure Power Device App (iOS).

1. Appuyez sur l'icône de la courbe de déclenchement.

2. Appuyez sur la flèche "In = ...".

3. Appuyez sur le bouton "ERMS".

4. Sélectionnez "Configurer".

5. Définissez les paramètres de protection.

6. Appliquez les paramètres.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.