0614IB1802

Engagement/désengagement de la fonction ERMS via un commutateur ERMS

DANGER
Risque d'arc électrique
N'utilisez pas le commutateur ERMS pour réduire l'énergie incidente de l'arc électrique pendant la fermeture du disjoncteur lorsque l'alimentation 24 Vcc de l'unité de contrôle est appliquée après la fermeture du disjoncteur.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le module ESM (ERMS Switch Module) optionnel est utilisé avec un commutateur de sélection externe verrouillable (fourni avec le kit LV851101SP) et permet d'engager ou de désengager la fonction ERMS. Ce module dispose :

  • D'une entrée pour le commutateur de sélection ERMS présentant les caractéristiques suivantes :
    - Entrée sous tension (commutateur ERMS fermé) : fonction ERMS désengagée.
    - Entrée hors tension (commutateur ERMS ouvert) : fonction ERMS engagée.

  • D'une sortie pour activer un voyant pilote externe lorsque la fonction ERMS est engagée.

  • Le module numérique ERMS doit être installé dans l'unité de contrôle pour garantir le bon fonctionnement de la fonction ERMS.

NOTE: L'application Ecostruxure Power Device App peut être utilisée pour indiquer l'état de la fonction ERMS (engagée ou désengagée).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.