0614IB1802

Protection contre les surcharges et les courts-circuits (LSI)

1. Activez le mode ERMS du disjoncteur en réglant le commutateur ERMS physique sur l'état "ON" ou en engageant la fonction via Ecostruxure Power Device App (le PC doit être raccordé directement au port USB de l'unité de contrôle et le logiciel Ecostruxure Power Commission connecté à cette unité).

2. Vérifiez que la bannière "FONCTION ERMS ENGAGÉE" est affichée.

3. Sélectionnez "Préparer les tests d'injection primaire".

4. Sélectionnez "Protection LSI".

5. Cliquez sur "Préparer le test".

6. Lisez l'avis.

7. Cliquez sur "J'AI COMPRIS".

8. Saisissez le mot de passe Administrateur ou de niveau 3.

9. Cliquez sur "Continuer".

10. Un message s'affiche pour confirmer que l'appareil est prêt pour le test d'injection primaire.

11. Appliquez le courant primaire au disjoncteur.

12. Cliquez sur le bouton "TEST EFFECTUE".

  • Le test est terminé.

  • Le disjoncteur se déclenche. Chaque fois qu'il se déclenche alors que la fonction de protection LSI est active, celle-ci doit être redémarrée.

13. Cliquez sur "Continuer" pour confirmer que le test a réussi.

14. Un message s'affiche pour confirmer que le test est terminé et que les paramètres ont été restaurés.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.