0614IB1802

Engagement/désengagement de la fonction ERMS (paramètres de maintenance de réduction d'énergie) à l'aide d'EcoStruxure Power Device App

La fonction ERMS (paramètres de maintenance de réduction d'énergie) peut être engagée/désengagée via la liaison Bluetooth de l'unité de contrôle avec les systèmes d'exploitation Android et iOS. Elle peut également être engagée/désengagée via une liaison USB OTG directe servant à relier un appareil Android à l'unité de contrôle.

NOTE: La fonction ERMS peut être engagée/désengagée depuis un seul smartphone à la fois.
NOTE: Avec des unités de contrôle Micrologic X équipées d'un micrologiciel antérieure à la version 3.0 et EcoStruxure Power Device App (version supérieure à 3.0 sur Android et iOS), l'utilisation de la fonction ERMS nécessite de mettre à niveau le micrologiciel du Micrologic X vers la version 3.0 ou ultérieure.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.