0614IB1802

Engagement à l'aide d'un appareil iOS

1. Appuyez sur "Engager".

2. Saisissez le mot de passe Administrateur ou de niveau 3. 4. Appuyez sur "OK".

3. Appuyez sur "OK".

4. Suivez les instructions à l'écran pour engager la fonction.

5. Vérifiez que la bannière "FONCTION ERMS ENGAGÉE" est affichée.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.