0614IB1802

Injection secondaire à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

La fonction de protection ERMS peut être testée à l'aide du test automatique de courbe de déclenchement du logiciel EcoStruxure Power Commission.

1. Activez le mode ERMS du disjoncteur en réglant le commutateur ERMS physique sur l'état "ON" ou en engageant la fonction via Ecostruxure Power Device App (le PC doit être raccordé directement au port USB de l'unité de contrôle et le logiciel Ecostruxure Power Commission connecté à cette unité).

2. Vérifiez que la bannière ERMS est affichée.

3. Cliquez sur "Tests de déclenchement automatiques".

4. Sélectionnez le segment de courbe de déclenchement à tester.

5. Cliquez sur "EXÉCUTER LE TEST".

6. Lisez l'avis.

7. Cliquez sur "J'AI COMPRIS".

8. Saisissez le mot de passe Administrateur ou de niveau 3.

9. Cliquez sur "CONTINUER".

10. Suivez les étapes pour réaliser le test d'injection secondaire.

11. Sélectionnez "Rapports" dans la barre de menus pour obtenir le rapport de test.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.