0614IB1802

Dépannage des problèmes liés à la fonction ERMS (paramètres de maintenance de réduction d'énergie)

Problème

Cause

Description

Recommandation

Impossible d'engager la fonction ERMS via le commutateur ERMS.

L'alimentation de l'unité de contrôle Micrologic X via le port ULP du disjoncteur a été coupée ou est insuffisante.

Si la fonction ERMS est désengagée (état OFF) (voyant ERMS de l'unité de contrôle éteint) et le commutateur ERMS est réglé sur l'état engagé (ON), l'unité de contrôle reste à l'état désengagé (OFF). C'est le cas lorsque l'unité de contrôle n'est alimentée que par le port USB, un module d'alimentation de tension (VPS) et/ou le courant circulant à travers le disjoncteur.

Vérifiez les connexions d'alimentation et la tension appliquée à l'unité de contrôle Micrologic X.

La communication entre le module ESM et l'unité de contrôle Micrologic X a été perdue.

Si la fonction ERMS est désengagée (état OFF) (voyant ERMS de l'unité de contrôle éteint) et le commutateur ERMS est réglé sur l'état engagé (ON), l'unité de contrôle reste à l'état désengagé (OFF). Une alarme s'affiche sur l'unité de contrôle Micrologic X pour indiquer que la communication avec le module ESM est perdue.

Vérifiez si une alarme s'affiche sur l'écran IHM de l'unité de contrôle Micrologic X.

Le module ESM n'est pas déclaré dans l'unité de contrôle Micrologic X.

Déclarez le module ESM à l'aide de l'application pour PC Ecostruxure Power Commission.

Les raccordements du module ESM et/ou du commutateur ERMS sont incorrects.

Vérifiez les raccordements du module ESM et du commutateur ERMS.

Impossible de désengager la fonction ERMS à l'aide d'Ecostruxure Power Device App.

Le module numérique ERMS n'est pas installé.

Achetez et/ou installez le module numérique ERMS.

Activation involontaire de l'état engagé (ON) de la fonction ERMS.

La source du signal externe a été perdue au niveau de l'entrée du module ESM.

Vérifiez les raccordements du module ESM et du commutateur ERMS.

La tension de la source de signal au niveau de l'entrée est trop faible.

Vérifiez que la tension de signal au niveau de l'entrée du module ESM est suffisante.

Impossible de modifier les paramètres de protection ERMS.

La fonction ERMS est à l'état engagé (ON).

Les paramètres de protection ERMS ne sont pas modifiables lorsque l'unité de contrôle Micrologic X est à l'état engagé (ON).

Désengagez (réglez sur OFF) la fonction ERMS avant de modifier les paramètres de protection ERMS.

Le module numérique ERMS n'est pas installé.

Le module numérique ERMS doit être installé en usine pour les disjoncteurs commandés avec un module ESM.

Achetez et/ou installez le module numérique ERMS.

Impossible de désengager la fonction ERMS via le commutateur ERMS.

L'alimentation de l'unité de contrôle Micrologic X via le port ULP du disjoncteur a été coupée ou est insuffisante.

Si la fonction ERMS est engagée (état ON) (voyant ERMS de l'unité de contrôle allumé) et le commutateur ERMS est réglé sur l'état désengagé (OFF), l'unité de contrôle reste à l'état engagé (ON). C'est le cas lorsque l'unité de contrôle n'est alimentée que par le port USB, un module d'alimentation de tension (VPS) et/ou le courant circulant à travers le disjoncteur.

Vérifiez les connexions d'alimentation et la tension appliquée à l'unité de contrôle Micrologic X.

La communication entre le module ESM et l'unité de contrôle Micrologic X a été perdue.

Si la fonction ERMS est engagée (état ON) (voyant ERMS de l'unité de contrôle allumé) et le commutateur ERMS est réglé sur l'état désengagé (OFF), l'unité de contrôle reste à l'état engagé (ON). Une alarme s'affiche sur l'unité de contrôle Micrologic X pour indiquer que la communication avec le module ESM est perdue.

Vérifiez si une alarme s'affiche sur l'écran IHM de l'unité de contrôle Micrologic X.

Le module ESM n'est pas déclaré dans l'unité de contrôle Micrologic X.

Si le module ESM n'est pas déclaré dans l'unité de contrôle Micrologic X alors que la fonction ERSMS est à l'état engagé (ON), il est impossible de désengager la fonction ERMS via le commutateur ERMS.

Déclarez le module ESM à l'aide de l'application pour PC Ecostruxure Power Commission.

La fonction ERMS est encore engagée via l'application mobile Ecostruxure Power Device App.

Pour désengager (régler sur OFF) la fonction ERMS, réglez à l'état désengagé (OFF) tous les dispositifs ayant servi à l'engager (ON), à savoir le commutateur ERMS et/ou l'application mobile Ecostruxure Power Device App.

Désengagez la fonction ERMS à l'aide de l'application mobile Ecostruxure Power Device App.

Impossible de désengager (régler sur OFF) la fonction ERMS à l'aide d'Ecostruxure Power Device App.

La fonction ERMS est encore engagée via le commutateur ERMS

Pour désengager (régler sur OFF) la fonction ERMS, réglez à l'état désengagé (OFF) tous les dispositifs ayant servi à l'engager (ON), à savoir le commutateur ERMS et/ou l'application mobile Ecostruxure Power Device App.

Désengagez la fonction ERMS via le commutateur ERMS.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.