0614IB1802

Configuration à l'aide d'EcoStruxure Power Device App

Les paramètres de protection ERMS peuvent être configurés via la liaison Bluetooth de l'unité de contrôle avec les systèmes d'exploitation Android et iOS. Ils peuvent également être modifiés via une liaison USB OTG (On The Go) directe servant à relier un appareil Android à l'unité de contrôle.

NOTE: Les paramètres ERMS ne sont pas modifiables lorsque la fonction ERMS est engagée.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.