0614IB1802

Engagement à l'aide d'un appareil Android

1. Appuyez sur "Engager".

2. Saisissez le mot de passe Administrateur ou de niveau 3.

3. Appuyez sur "OK".

4. Suivez les instructions à l'écran pour engager la fonction.

5. Vérifiez que la bannière "FONCTION ERMS ENGAGÉE" est affichée.

Fonction ERMS engagée via EcoStruxure Power Device App

Fonction ERMS engagée via un commutateur ERMS externe et EcoStruxure Power Device App

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.