0614IB1802

Test d'injection primaire

La fonction ERMS peut être testée au moyen d'injections primaires.

  • Servez-vous du logiciel EcoStruxure Power Commission pour préparer le disjoncteur pour le test d'injection primaire.

  • Le bouton "Préparer les tests d'injection primaire" permet d'accéder aux fonctions "Protection LSI" et "Protection contre les défauts de terre".

Ces fonctions permettent de :

  • PROTECTION LSI


    – Désactiver provisoirement la fonction de défaut de terre de manière à pouvoir injecter un courant primaire monophasé sans qu'une unité de contrôle Micrologic 6.0 X ne se déclenche en cas de défaut de terre.

    – Réinitialiser la mémoire thermique du disjoncteur pour pouvoir tester plusieurs fois le disjoncteur sans que la fonction de mémoire thermique n'affecte les temps de déclenchement.

  • PROTECTION CONTRE LES DÉFAUTS DE TERRE
    Réinitialiser la mémoire thermique du disjoncteur pour pouvoir tester plusieurs fois le disjoncteur sans que la fonction de mémoire thermique n'affecte les temps de déclenchement.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.