0614IB1802

Désengagement à l'aide d'un appareil Android

1. Vérifiez que la bannière "FONCTION ERMS ENGAGÉE" est affichée.

2. Appuyez sur "Désengager".

3. Saisissez le mot de passe Administrateur ou de niveau 3.

4. Appuyez sur "OK".

5. Suivez les instructions à l'écran pour désengager la fonction.

6. Vérifiez que la bannière "FONCTION ERMS ENGAGÉE" a disparu.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.