Fermeture des dispositifs Masterpact MTZ
Conditions requises pour la fermeture
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement
vérifier et éventuellement réparer l’installation
électrique en aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Pour fermer l'appareil, les conditions à remplir simultanément sont :
-
Appareil ouvert (O).
-
Ressort d'accumulation d'énergie armé.
-
Appareil prêt à fermer, OK s'affiche.
Fermeture du mécanisme des Masterpact MTZ2/MTZ3
Les tableaux suivants présentent les différentes manières de fermer l'appareil dans les divers modes de contrôle disponibles.
Les méthodes de fermeture de l'appareil qui suivent sont disponibles dans tous les modes de contrôle :
Des méthodes supplémentaires de fermeture existent lorsque le mode de contrôle configuré est Auto.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
|
Type de fermeture |
Mode de contrôle |
Accessoires |
Action de fermeture |
|---|---|---|---|
|
Via le module d'E/S |
Auto : local |
Bobine de fermeture communicante (XF com&diag) Moteur de réarmement du ressort (MCH) Module à port ULP Module d'E/S |
Fermez l'appareil à l'aide de l'application prédéfinie 2 de manipulation du disjoncteur du module d'E/S.
Reportez-vous au document Enerlin'X IO Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur (0613IB1317). |
|
Moteur de réarmement du ressort (MCH) |
|||
|
Module à port ULP |
|||
|
Module d'E/S |
|||
|
Via le logiciel Ecoreach |
Auto : Local |
Bobine de fermeture communicante (XF com&diag) |
Envoyez une commande de fermeture via le logiciel Ecoreach depuis un PC connecté en local à l'appareil par le port mini-USB de l'unité de contrôle Micrologic X. Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe. Reportez-vous au document Ecoreach - Aide en ligne (DOCA0069FR). |
|
Moteur de réarmement du ressort (MCH) |
|||
|
Via Masterpact MTZ Mobile App |
Auto : Local |
Bobine de fermeture communicante (XF diag&com) |
Envoyez à l'appareil une commande de fermeture depuis Masterpact MTZ Mobile App avec Masterpact Operation Assistant Digital Module, via la communication sans fil Bluetooth ou la connexion USB OTG. L'action de fermeture est protégée par mot de passe. |
|
Moteur de réarmement du ressort (MCH) |
|||
|
Masterpact Operation Assistant Digital Module |
|||
|
Par communication |
Auto : à distance |
Bobine de fermeture communicante (XF diag&com) |
Envoyez une commande de fermeture à l'appareil via le réseau de communication. Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe. Reportez-vous au document Masterpact MTZ - Guide de communication Modbus (OCA0105FR). NOTE: Le logiciel Ecoreach installé sur un PC connecté
à l'appareil via le réseau de communication peut être
utilisé pour envoyer des commandes de fermeture.
|
|
Moteur de réarmement du ressort (MCH) |
|||
|
Module à port ULP |
|||
|
Interface de communication |
|||
|
Via les pages Web IFE/EIFE |
Auto : à distance |
Bobine de fermeture communicante (XF diag&com) |
Envoyez une commande de fermeture à l'appareil depuis la page Web de contrôle IFE/EIFE. Cette action de fermeture est protégée par un mot de passe. Consultez les documents suivants : |
|
Moteur de réarmement du ressort (MCH) |
|||
|
Module à port ULP |
|||
|
Interface de communication |
Si l'appareil ne se ferme pas, consultez le chapitre Dépannage.
Inhibition de la fonction de fermeture des Masterpact MTZ2/MTZ3
La fonction de fermeture peut être inhibée par l'envoi d'une commande par les moyens suivants :
-
Réseau de communication via Ethernet Modbus/TCP.
-
Module d'E/S.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RESTRICTIONS RELATIVES À L'INHIBITION DE LA
FERMETURE
N'utilisez pas l'ordre d'inhibition de
la fermeture pour verrouiller l'appareil en position "ouvert".
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
L'ordre d'inhibition de fermeture inhibe uniquement les ordres de fermeture autorisés en mode de contrôle Auto. Les commandes de fermeture venant du bouton-poussoir de fermeture mécanique, du bouton-poussoir BPFE ou encore du bouton-poussoir directement relié à la bobine de fermeture XF ne sont pas inhibées.
AVERTISSEMENT
DANGER