诊断 Masterpact X 错误消息
下表显示了在从 Micrologic X 控制单元接收到错误消息后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。
阶段 |
描述 |
---|---|
1 |
识别检测到的错误。 |
2 |
在 Micrologic X 显示屏上确认原因。 |
3 |
查看错误消息列表,执行建议的操作。 |
发现问题
确认错误消息
在 Micrologic X 控制单元显示屏上确认错误消息。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
请查看下表中的错误消息列表,执行建议的操作。 |
2 |
按“确定”,确认消息,然后回到主页菜单。 |
3 |
将测试/复位按钮按住 3 秒,复位控制单元。 |
接收到错误消息后应执行的操作
接收到 Micrologic X 控制单元错误消息后的建议操作。
代码 |
错误消息 |
说明 |
建议操作 |
---|---|---|---|
1 至 24 |
服务未执行 - 内部问题 |
所请求的操作因为内部问题而未执行。 |
重复执行引起错误消息的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 Micrologic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题依然存在,请致电 Schneider Electric 现场服务部门。 |
158 |
被拒绝的命令正在执行 |
Micrologic X 控制单元同时检测到多个命令(比如在 IO 与控制单元之间)。 |
重复执行此命令。 |
169 |
被拒绝的命令已经处于所请求的状态。 |
Micrologic X 控制单元已经处于所请求的状态。 |
确认 Micrologic X 控制单元处于所请求的状态。如若不然,重复执行此命令。 |
174 |
会话密钥无效 |
由于会话密钥无效,所请求的操作未执行。 |
重复执行引起错误消息的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 Micrologic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题依然存在,请致电 Schneider Electric 现场服务部门。 |
175 |
在会话范围外 |
所请求的操作未执行,因为它不在会话范围内。 |
重复执行引起错误消息的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 Micrologic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题依然存在,请致电 Schneider Electric 现场服务部门。 |
176 |
会话已经打开 |
Micrologic X 控制单元同时检测到多个设置会话(比如 Ecoreach 和控制单元)。 |
按下“确定”,清除消息,然后重复执行此命令。 |
177 |
没有打开的会话 |
未在五分钟内执行提交/应用操作。 |
启动新会话,重新输入设置,然后提交并应用这些设置。 |
180 |
Bluetooth 已禁用!请转至“配置”菜单启用。 |
Micrologic X 控制单元的蓝牙通讯尚未启用。 |
通过 Micrologic X 控制单元菜单 > 配置 > 通讯 > 蓝牙,来启用蓝牙通讯。 |
有关谁能够开展建议操作的更多信息,请咨询 Schneider Electric 现场服务代表。