DOCA0099ZH-05

最终用户日常预防性维护计划

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

定义

最终用户日常预防性维护计划由以下人员开展:

  • 经过培训且具备相应资质的用户方人员。

  • 经过培训且具备相应资质的维护服务提供方人员。

  • Schneider Electric 服务代表.

最终用户日常预防性维护计划的内容包括:

  • 有限目检。

  • 功能检查。

  • 用标配组件更换某些组件。

在正常的工作条件下,最终用户日常预防性维护计划必须每年执行一次。请参阅针对其他情况执行最终用户日常维护计划的建议频率

程序

最终用户日常维护程序的详细说明见 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - IEC 设备的最终用户维护程序

部件

程序标题

程序名称

设备

检查设备的总体状况

设备 NII_Z_1

机构

对设备进行手动和电动操作

机构 NII_Z_1

使用 MCH 储能马达对设备进行电气储能

机构 NII_Z_2

检查设备极点的合闸是否彻底

机构 NII_Z_3

附件

检查辅助接线和绝缘

附件 NII_Z_1

控制单元

检查设备脱扣以及 SDE 故障脱扣指示触点的操作

控制单元 NII_Z_1

检查接地故障 (MicroLogic 6.0 X) 或接地泄漏 (MicroLogic 7.0 X) 保护功能

控制单元 NII_Z_2

检查维护安全设定 (ERMS) 的操作

控制单元 NII_Z_3

设备锁

操作设备钥匙锁

设备锁 NII_Z_1

操作设备挂锁

设备锁 NII_Z_2

抽架

检查设备进退操作

抽架 NII_Z_1

检查摇进摇出手柄与分闸按钮 (MasterPacT MTZ2/MTZ3) 之间的 IBPO 进退联锁装置

抽架 NII_Z_2

检查 EIFE 抽架位置限位开关

抽架 NII_Z_3

抽架锁

操作抽架钥匙锁系统

抽架锁 NII_Z_1

操作抽架挂锁系统

抽架锁 NII_Z_2

机械联锁

操作联锁系统

机械联锁 NII_Z_1

工具

执行维护计划的相关程序时需要使用以下工具:

所需时间

有经验、经过培训且具备相应资质的人员执行此维护计划所需的平均总时间如下:

  • 对于安装了所有附件的固定式设备,需要 15 分钟

  • 对于安装了所有附件的抽出式设备,需要 20 分钟

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?