DOCA0236ZH-00

TeSys island 添加到项目

执行下列步骤将 TeSys island 添加到项目:

步骤

操作

1

单击 Tools(工具) > DTM Browser(DTM 浏览器)

2

右键单击 DTM Browser(DTM 浏览器)窗口中的 CPU 名称并选择 ADD(添加)

结果:ADD(添加)窗口显示在屏幕中。

3

在 Protocol(协议)下拉菜单中,选择 Modbus over TCP(通过 TCP 进行 Modbus 通讯)

4

选择 TeSys island 设备并单击 Add DTM(添加 DTM)

结果:设备属性窗口显示在屏幕中。

5

Properties of device(设备属性)窗口中,根据需要更改设备名称并单击 OK(确定)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?