DOCA0236TR-00

Proje Ayarlarının Yapılandırılması

Proje ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Adım

Eylem

1

EcoStruxure Control Expert Classic yazılımında oluşturulan .stu ya da .xref dosyasını açın.

2

Tools (Araçlar) > Project Settings’e (Proje Ayarları) tıklayın.

Sonuç: Ekranda Project Settings (Proje Ayarları) penceresi görüntülenir.

3

Projeyi derlerken E1208 usage of dynamic arrays is disabled (E1208 dinamik dizilerin kullanımı devre dışı) hatasının tespit edilmesini önlemek için Variables’a (Değişkenler) tıklayın ve Allow dynamic arrays (ANY_ARRAY_XXX) (Dinamik dizilere izin ver (HERHANGİ_BİR_DİZİ)) onay kutusunu işaretleyin.

4

Force references initialization (Referansların başlatılmasına zorla) onay kutusunun işaretini kaldırın.

5

Bir projeyi derlerken E1203 usage of multi assignment statements is disabled (E1203 çoklu görev ifadelerinin kullanımı devre dışı) hatasının tespit edilmesini önlemek için Languages (Diller) > Common’a (Ortak) tıklayın ve Allow multi assignment [a=b=c] {ST/LD} (Çoklu görevlere izin ver [a=b=c] {ST/LD}) onay kutusunu işaretleyin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?