DOCA0271PTBR-00

Acessando dados por meio da AOI

Depois de configurar as AOIs que planeja usar:

  1. Baixe o programa.

  2. Configure o PLC para o modo de execução.

Se o dispositivo estiver adequadamente configurado e não tiver disparos nem outros eventos, a AOI do sistema cíclico deverá indicar que o sistema está operacional.

Para exibir dados acíclicos, a mensagem explícita apropriada deve ser acessada. Consulte Chamando dados acíclicos. Como mostrado aqui, o dispositivo tem no momento um evento menor registrado por meio do contador de eventos menores do sistema dentro da AOI de diagnóstico do sistema acíclico.

Esse valor pode ser redefinido alternando o bit de redefinição de eventos menores dentro da AOI do sistema cíclico.

Depois de uma atualização dos dados de diagnóstico do sistema acíclico (consulte Chamando dados acíclicos), o contador retorna para 0.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?