DOCA0271IT-00

Domande frequenti (FAQ)

Dove è possibile accedere ai dati STRING?

 

A causa dei vincoli delle AOI, i tipi di dati complessi non possono essere esposti come parametri di ingresso/uscita. Fare riferimento ad Accesso ai dati tramite buffer aciclico per istruzioni sull'accesso ai dati STRING.

Cosa sono le linee allegate sul lato destro delle AOI?

 

Tutti i dati esposti da un'AOI sono presenti all'interno del corpo principale, a eccezione dei dati esposti con i parametri di uscita di tipo BOOL. Questi dati sono presenti sul lato destro dell'AOI, come indicato nella casella rossa della schermata qui sotto.

In che modo le modifiche alla configurazione di TeSys™ island vengono integrate nei progetti?

 
  • Se la convenzione di denominazione è stata modificata per TeSys island o gli avatar preesistenti, eliminare tutte le entità software di Studio 5000® importate (tag, AOI e moduli Ethernet generici) e ripetere il processo di importazione per la nuova configurazione.

  • Se la convenzione di denominazione non è stata modificata per le entità preesistenti, è possibile ripetere il processo di importazione senza eliminare le entità importate in precedenza. Modificare l'operazione di importazione da Usa esistenti a Sovrascrivi, come indicato nell'immagine qui sotto.

Per quale motivo i numeri interi unsigned a 32 bit possono raggiungere un valore massimo visualizzato di 2.147.483.647?

 

Il software Rockwell Software® Studio 5000 gestisce solo interi signed. Per tale motivo, il valore positivo massimo che è possibile visualizzare per interi senza segno a 32 bit è 2.147.483.647. Per imporre tale elemento, nelle AOI è presente una logica che aumenta al massimo i registri UDINT in caso di utilizzo del bit del segno. Per questi registri di TeSys island esiste un flag come parametro esposto a indicare l'overflow. Questi flag sono di tipo BOOL e usano una convenzione di denominazione {TagName}_O.

Cosa succede se la funzione aciclica blocca il codice di errore esteso 0312 "Indirizzo del link non disponibile"?

 

Questo codice di errore si verifica se il percorso di comunicazione nella configurazione del messaggio per il blocco funzionale non è configurato. Ciò può verificarsi se la subroutine e l'AOI vengono importati prima che l'indirizzo IP dell'istanza di TeSys island venga definito (vedere il paragrafo "Importare il modulo di TeSys island"). Per risolvere questo problema, cercare il dispositivo TeSys island nell'impostazione "Percorso” (Path) nella finestra di configurazione dei messaggi per ciascun blocco di funzione aciclica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?