DOCA0271PTBR-00

Informações gerais

As instruções complementares do TeSys island fornecem blocos de funções para dar suporte ao desenvolvimento de aplicações e para controlar módulos de avatar . Os módulos de avatar são objetos de função digital gerenciados pelo sistema do TeSys island . O sistema interage com dispositivos de potência e acessórios, como os dispositivos de E/S analógicos. Os módulos do avatar são configurados no TeSys island , e a interface de rede (através do avatar do sistema) gerencia a comunicação da rede de campo com o controlador.

A configuração dos módulos do TeSys island é gerenciada pelo DTM (Device Type Manager) do TeSys island . Para obter mais informações, consulte a Ajuda On-line da Biblioteca do DTM do TeSys island.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?