Funzione Auto-Reset disinnesto
NOTA: la funzione auto-reset può comportare l'immediata alimentazione del carico con un comando attivo dal PLC o dalla funzione Modalità forzatura.
![]() |
---|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Configurare questa funzione in modo tale che non provochi
condizioni non sicure.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
La funzione Reset automatico attiva automaticamente i comandi di reset disinnesto, senza l'intervento di un operatore. Questa funzione può essere configurata separatamente per ogni gruppo termico, gruppo elettrico e gruppo di carico delle funzioni di protezione di un avatar TeSys™.
La tabella seguente definisce i gruppi Auto-Reset.
Gruppi Auto-Reset
Gruppo Auto-Reset |
Causa disinnesto protezione |
---|---|
Protezione carico |
Inceppamento |
Avviamento prolungato |
|
Stallo |
|
Corrente insufficiente |
|
Sovracorrente |
|
Protezione termica |
Sovraccarico termico |
Surriscaldamento motore |
|
Protezione elettrica |
Configurazione di fase |
Sbilanciamento fase di corrente |
|
Perdita di fase corrente |
|
Rilevamento della corrente di terra |
|
Inversione di fase corrente |
Per ciascun gruppo, è possibile configurare:
-
un ritardo prima di un tentativo di azzeramento
-
la funzionalità per ripetere i tentativi di azzeramento
La funzione Auto-Reset funziona sostanzialmente come il comando Reset disinnesto: le funzioni di protezione attivate vengono azzerate solo se vengono soddisfatte le condizioni di azzeramento disinnesto.
Per ciascun gruppo di funzioni di protezione, è possibile configurare due parametri.
-
Il Timer Auto-Reset è un ritardo che intercorre tra il momento in cui una funzione di protezione rileva la presenza di condizioni di disinnesto (e attiva un disinnesto) e il primo tentativo di reset automatico. L'azzeramento effettivo può verificarsi solo dopo che è trascorso il ritardo e vengono soddisfatte le condizioni di azzeramento disinnesto. Ad esempio, se il ritardo è impostato su 60 s e il sistema impiega 70 s per soddisfare le condizioni di reset disinnesto, l'azzeramento si verifica dopo 70 s (ovvero, la durata minore che soddisfa entrambe le regole). Se il sistema impiega solo 50 s per soddisfare le condizioni di reset disinnesto, si applica ancora il ritardo e l'azzeramento si verifica dopo 60 s.
-
Tentativi Auto-Reset max specifica il numero di tentativi effettuati in caso di insuccesso di quelli precedenti (es. se sussistono le condizioni esterne che provocano il disinnesto). Se il parametro Tentativi Auto-Reset max è impostato su A, i tentativi di azzeramento vengono ripetuti all'infinito fino al completamento dell'azzeramento. In caso contrario, viene eseguito solo il numero di tentativi specificato.
Questi parametri si applicano a ciascuna funzione di protezione nel gruppo. Se in un determinato gruppo vengono attivate più funzioni di protezione, il ritardo, i criteri delle condizioni di azzeramento disinnesto e l'impostazione Tentativi Auto-Reset max vengono applicati a tutte le funzioni attivate di quel gruppo. Se, ad esempio, si attivano la funzione di protezione Stallo e Avviamento prolungato, Auto-Reset attiva un azzeramento disinnesto solo dopo che è trascorso il ritardo impostato per il gruppo Protezione carico e vengono soddisfatte le condizioni di azzeramento disinnesto per entrambe le funzioni di protezione.
Il contatore Tentativi Auto-Reset del gruppo aumenta a ciascun tentativo. Viene azzerato un minuto dopo aver completato l'azzeramento disinnesto (in assenza di ulteriori disinnesti).
La tabella seguente descrive i parametri Auto-Reset.
Parametri Auto-Reset
Nome impostazione |
Descrizione |
Campo valori |
Unità |
Valore predefinito |
Incremento |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Protezione carico |
Tentativi Auto-Reset max |
Parametro per limitare le operazioni di Auto-Reset |
0–10 (A) |
— |
0 |
1 |
Timer Auto-Reset |
Timer per l'attivazione di Auto-Reset |
0–65.535 |
s |
60 |
1 |
|
Protezione termica |
Tentativi Auto-Reset max |
Parametro per limitare le operazioni di Auto-Reset |
0–10 (A) |
— |
A |
1 |
Timer Auto-Reset |
Timer per l'attivazione di Auto-Reset |
0–65.535 |
s |
480 |
1 |
|
Protezione elettrica |
Tentativi Auto-Reset max |
Parametro per limitare le operazioni di Auto-Reset |
0–10 (A) |
— |
0 |
1 |
Timer Auto-Reset |
Timer per l'attivazione di Auto-Reset |
0–65.535 |
s |
1200 |
1 |