Función Restablecimiento automático de disparo
NOTA: La función de restablecimiento automático puede llevar a la activación inmediata de la carga con un comando activo del PLC o la función de modo forzado.
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Configure esta función de forma que no dé lugar
a condiciones no seguras.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
La función Restablecimiento automático activa comandos de restablecimiento de disparo automáticamente sin la intervención de un operador humano. Esta función puede configurarse de manera independiente para cada grupo de funciones de protección (Protección térmica, Protección eléctrica y Protección de carga) de un Avatar de TeSys™.
La siguiente tabla define los grupos de Restablecimiento automático.
Grupo de Restablecimiento automático
|
Grupo de Restablecimiento automático |
Causa del disparo de protección |
|---|---|
|
Protección de carga |
Bloqueo |
|
Arranque prolongado |
|
|
Bloqueo |
|
|
Infraintensidad |
|
|
Sobreintensidad |
|
|
Protección térmica |
Sobrecarga térmica |
|
Sobrecalentamiento del motor |
|
|
Protección eléctrica |
Configuración de fase |
|
Desequilibrio de fase de intensidad |
|
|
Pérdida de intensidad de fase |
|
|
Detección de intensidad de tierra |
|
|
Inversión de intensidad de fase |
Es posible configurar los siguientes aspectos dentro de cada grupo:
-
Un retardo antes de un intento de restablecimiento
-
Funcionalidad para repetir intentos de restablecimiento
La funcionalidad de restablecimiento automático funciona en última instancia como el comando de restablecimiento de disparo: las funciones de protección de disparo se restablecen solo si se cumplen las condiciones para el restablecimiento de disparo.
En cada grupo de funciones de protección pueden configurarse dos parámetros:
-
El Temporizador de restablecimiento automático representa el retardo entre el momento en que una función de protección detecta la presencia de condiciones de disparo (y activa el disparo) y el primer intento de restablecimiento automático. El restablecimiento real solo se produce después de que transcurra el retardo y se cumplan las condiciones de restablecimiento de disparo. Si, por ejemplo, el retardo se establece en 60 s y el sistema tarda 70 s en cumplir las condiciones de restablecimiento, el restablecimiento se produce después de 70 s (es decir, el periodo más corto en el que se cumplen ambas reglas). Si el sistema solo tarda 50 s en cumplir las condiciones de restablecimiento de disparo, el retardo sigue siendo aplicable y el restablecimiento se produce después de 60 s.
-
El parámetro Número máximo de reintentos de restablecimiento automático especifica el número de intentos de restablecimiento realizados si los intentos anteriores no surten efecto (por ejemplo, si las condiciones externas que provocan el disparo siguen estando presentes). Si el parámetro Número máximo de reintentos de restablecimiento automático se establece en A, los intentos de restablecimiento se repiten indefinidamente hasta que el restablecimiento se ejecuta correctamente. De lo contrario, solo se realiza el número de intentos de restablecimiento especificado.
Estos parámetros son aplicables a cada función de protección incluida en el grupo. Si varias funciones de protección se disparan dentro de un grupo concreto, el retardo, los criterios de las condiciones de restablecimiento de disparo y el ajuste Número máximo de reintentos de restablecimiento son aplicables a todas las funciones disparadas de dicho grupo. Si, por ejemplo, las funciones de protección Bloqueo y Arranque prolongado se disparan, el Restablecimiento automático solo activa un restablecimiento de disparo después de que haya transcurrido el retardo establecido para el grupo Protección de carga y se hayan cumplido las condiciones de restablecimiento de disparo de ambas funciones de protección.
El Contador de reintentos de restablecimiento automático del grupo se incrementa con cada reintento. Este se restablece en cero un minuto después de cada restablecimiento de disparo correctamente ejecutado.
La tabla siguiente describe los parámetros de Restablecimiento automático.
Parámetros de Restablecimiento automático
|
Nombre del ajuste |
Descripción |
Margen de valores |
Unidades |
Valor predeterminado |
Incremento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Protección de carga |
Número máximo de reintentos de restablecimiento automático |
Parámetro para limitar las acciones de Restablecimiento automático |
0–10 (A) |
— |
0 |
1 |
|
Temporizador de restablecimiento automático |
Temporizador para activar las acciones de Restablecimiento automático |
0-65.535 |
s |
60 |
1 |
|
|
Protección térmica |
Número máximo de reintentos de restablecimiento automático |
Parámetro para limitar las acciones de Restablecimiento automático |
0–10 (A) |
— |
A |
1 |
|
Temporizador de restablecimiento automático |
Temporizador para activar las acciones de Restablecimiento automático |
0-65.535 |
s |
480 |
1 |
|
|
Protección eléctrica |
Número máximo de reintentos de restablecimiento automático |
Parámetro para limitar las acciones de Restablecimiento automático |
0–10 (A) |
— |
0 |
1 |
|
Temporizador de restablecimiento automático |
Temporizador para activar las acciones de Restablecimiento automático |
0-65.535 |
s |
1.200 |
1 |
|
ADVERTENCIA