Função Reinicialização automática de disparo
OBSERVAÇÃO: A função Reinicialização automática pode gerar a energização imediata da carga, com um comando ativo do PLC ou função de Modo forçado.
ATENÇÃO |
|---|
|
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Configure essa função de maneira a não
gerar condições inseguras.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
A função Reinicialização automática aciona comandos de reinicialização de disparo (trip reset) automaticamente, sem a intervenção de um operador humano. Essa função pode ser configurada separadamente para cada grupo térmico, grupo elétrico e grupo de carga das funções de proteção de um avatar TeSys™.
A tabela a seguir define os grupos de reinicialização automática.
Grupos de reinicialização automática
|
Grupo de reinicialização automática |
Causa do disparo de proteção |
|---|---|
|
Proteção de carga |
Rotor bloqueado |
|
Partida longa |
|
|
Bloqueio na partida |
|
|
Subcorrente |
|
|
Sobrecorrente |
|
|
Proteção térmica |
Sobrecarga térmica |
|
Superaquecimento do motor |
|
|
Proteção elétrica |
Configuração de fase |
|
Desequilíbrio de corrente de fase |
|
|
Perda de corrente de fase |
|
|
Detecção de corrente de terra |
|
|
Sequência de fases de corrente |
Para cada grupo, é possível configurar:
-
Um atraso antes de uma tentativa de reinicialização
-
A funcionalidade para repetir as tentativas de reinicialização
A função Reinicialização automática opera, em última análise, como o comando de reinicialização de disparo (trip reset): as funções de proteção acionadas serão reinicializadas somente se as condições de reinicialização de disparo forem atendidas.
Dois parâmetros podem ser configurados para cada grupo de funções de proteção.
-
O Temporizador de reinicialização automática é um atraso entre o momento em que uma função de proteção detecta a presença de condições de disparo (acionando um disparo) e a primeira tentativa de reinicialização automática. A reinicialização efetiva poderá ocorrer somente após decorrido o atraso e depois que as condições de reinicialização de disparo (trip reset) tiverem sido atendidas. Por exemplo: se o atraso for definido como 60 s e o sistema levar 70 s para atender às condições de reinicialização de disparo (trip reset), a reinicialização ocorrerá após 70 s (ou seja, a duração mais curta que satisfaz ambas as regras). Se o sistema levar somente 50 s para atender às condições de reinicialização de disparo (trip reset), o atraso ainda se aplicará e a reinicialização ocorrerá após 60 s.
-
O Máximo de tentativas de reinicialização automática especifica o número de tentativas de reinicialização caso as tentativas anteriores tenham falhado (por exemplo, caso as condições externas que geram o disparo ainda existam). Se o parâmetro Máximo de tentativas de reinicialização automática for definido como A, as tentativas de reinicialização serão repetidas indefinidamente até que a reinicialização tenha êxito. Caso contrário, somente o número de reinicializações especificado será tentado.
Esses parâmetros se aplicam a cada uma das funções de proteção do grupo. Se várias funções de proteção forem acionadas em um determinado grupo, o atraso, os critérios das condições de reinicialização de disparo (trip reset) e a configuração de máximo de tentativas serão aplicáveis a todas as funções disparadas do grupo. Por exemplo, se ambas as funções Bloqueio na partida e Partida longa forem disparadas, a Reinicialização automática acionará uma reinicialização de disparo (trip reset) somente depois que o atraso definido para o grupo Proteção de carga tiver decorrido e que as condições de reinicialização de disparo tiverem sido atendidas para ambas as funções de proteção.
O contador de tentativas de reinicialização automática é incrementado a cada tentativa. Ele é redefinido para zero um minuto após uma reinicialização de disparo (trip reset) bem-sucedida (na ausência de outros disparos).
A tabela a seguir descreve os parâmetros de Reinicialização automática.
Parâmetros de reinicialização automática
|
Nome da configuração |
Descrição |
Faixa de valores |
Unidades |
Valor padrão |
Incremento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Proteção de carga |
Máximo de tentativas de reinicialização automática |
Parâmetro para limitar as operações de Reinicialização automática |
0 – 10 (A) |
— |
0 |
1 |
|
Temporizador de reinicialização automática |
Temporizador para acionar a Reinicialização automática |
0 – 65.535 |
s |
60 |
1 |
|
|
Proteção térmica |
Máximo de tentativas de reinicialização automática |
Parâmetro para limitar as operações de Reinicialização automática |
0 – 10 (A) |
— |
A |
1 |
|
Temporizador de reinicialização automática |
Temporizador para acionar a Reinicialização automática |
0 – 65.535 |
s |
480 |
1 |
|
|
Proteção elétrica |
Máximo de tentativas de reinicialização automática |
Parâmetro para limitar as operações de Reinicialização automática |
0 – 10 (A) |
— |
0 |
1 |
|
Temporizador de reinicialização automática |
Temporizador para acionar a Reinicialização automática |
0 – 65.535 |
s |
1.200 |
1 |
|
ATENÇÃO