电源接口模块
电源接口模块 (PIM) 提供以下功能:
-
电气和热保护功能
-
数字资产管理
当 TeSys island 上安装了电压接口模块时,包含电源设备的 TeSys 可以提供满载电能监测。
PIM 可以与模拟量 I/O 模块相关联,以通过外部传感器测量温度。PIM 还可以控制和监测提供给外部设备的电流。
PIM 的主要功能如下:
-
测量与负载相关的电气下游数据
-
当 TeSys island 上安装了电压接口模块时提供电能监测数据
PIM 连接到:
-
断路器上游
-
外部电源设备下游,如接触器、软起动器或变速驱动器
PIM 与总线耦合器通讯,发送操作数据和接收命令。
电源接口模块额定值
|
功率额定值 |
安培 |
参考 |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0.18–9 |
TPRPM009 |
|
18.5 |
20 |
0.76-38 |
TPRPM038 |
|
37 |
40 |
4-80 |
TPRPM080 |