Módulo de interface de potência
Os Módulos de interface de potência (PIMs) fornecem:
-
Funções de proteção elétrica e térmica
-
Gerenciamento de ativos digitais
Os avatares TeSys que incluem dispositivos de potência podem fornecer monitoramento de energia da carga quando um módulo de interface de tensão está instalado na TeSys island .
Um PIM pode ser associado a um módulo de E/S analógico para medir a temperatura por meio de um sensor externo. Um PIM também pode controlar e monitorar a corrente fornecida a um dispositivo externo.
As principais funções dos PIMs são as seguintes:
-
Medir os dados elétricos da carga associada a jusante
-
Fornecer dados de monitoramento de energia quando um módulo de interface de tensão está instalado na TeSys island
Os PIMs são conectados:
-
A montante de um disjuntor
-
A jusante de um dispositivo de potência externo, como um contator, partida suave ou comando de velocidade variável
Os PIMs se comunicam com a interface de rede, enviando dados operacionais e recebendo comandos.
Classificações dos módulos de interface de potência
|
Classificações de potência |
Corrente (A) |
Referência |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0,18 – 9 |
TPRPM009 |
|
18,5 |
20 |
0,76 – 38 |
TPRPM038 |
|
37 |
40 |
4 – 80 |
TPRPM080 |