Modulo di interfaccia di alimentazione
L'interfaccia di potenza (PIM) fornisce le funzioni seguenti:
-
funzioni di protezione elettrica e termica
-
Gestione di asset digitali
Gli avatar TeSys che includono i dispositivi di potenza possono fornire il monitoraggio dell'energia a pieno carico se è installato un modulo interfaccia di potenza su TeSys island .
È possibile associare un PIM a un modulo I/O analogico per misurare la temperatura mediante un sensore esterno. Un PIM è inoltre in grado di controllare e monitorare la corrente fornita a un dispositivo esterno.
Le funzioni principali dei PIM sono le seguenti:
-
Misurazione dei dati elettrici a valle relativi al carico
-
Fornitura di dati di monitoraggio dell'energia, se è installato un modulo interfaccia di tensione su TeSys island
I PIM sono collegati:
-
a monte a un commutatore
-
a valle a un dispositivo di potenza esterno come un contattore, soft starter o variatore
I PIM comunicano con il bus coupler, inviando i dati operativi e ricevendo i comandi.
Valori nominali modulo interfaccia di potenza
|
Valori di potenza |
Amperaggio |
Riferimento |
|
|---|---|---|---|
|
kW |
hp |
||
|
4 |
5 |
0,18–9 |
TPRPM009 |
|
18,5 |
20 |
0,76–38 |
TPRPM038 |
|
37 |
40 |
4–80 |
TPRPM080 |