Beispiele für Prognosealarme – Pumpen-Avatar
Die folgenden Beispiele sind Arbeitsbeispiele, wie Prognosealarme für den Pumpen-avatar eingerichtet werden. Wenn Sie die Schutzfunktionen und PV-Eingangsbedingungen kombinieren, können Sie Beispiel-Prognosealarme für den Pumpen-avatar wie nachstehend gezeigt einrichten. Vergessen Sie nicht, dass es sich hier lediglich um Beispiele handelt. Prognosealarme können für präzisere Alarme an die spezifische Anwendung eines avatars s entsprechend angepasst werden.
Beispiele für Prognosealarm-Nachrichten – Pumpen-Avatar
Schutzart |
Sensorart für Alarmeingang |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur |
Druck |
Durchfluss |
Vibration |
Allgemeine Alarme |
||
PV-Eingangsauslöser |
||||||
PVInput < Niedertemperatur |
PVInput < Niederdruck |
PVInput < Niederdurchfluss |
PVInput1 < Niederdurchfluss-Wert und |
PVInput > hohe Vibration |
Alle PVInput-Auslöser = Keine (nicht konfiguriert) |
|
Thermische Überlast |
Hohe Viskosität |
X |
Erhöhung der Reibungskraft |
Laufrad-Blockade |
Ausrichtung oder Lager überprüfen |
Mechanische Dichtung oder verbogene Welle oder Laufrad-Blockade |
Motor – Überhitzung |
X |
Trockenlauf oder Dichtungen verschlissen |
Material im Laufrad oder schwerer Schlamm (Sand/Schlick) |
Trockenlauf oder Leitung auf Blockade oder geschlossenes Ventil überprüfen |
Ausrichtung oder Lager überprüfen |
Alarm bei „Keine Kühlung“ oder „Hohe Umgebungstemperatur“ oder „Enge Dichtung“ oder mehrere Starts ohne Abkühlzeit |
Blockade |
X |
Sicherung geschmolzen, Schlauch blockiert, verstopft oder eingefroren oder hat sich an einem Ende gelöst |
Laufrad-Blockade |
Ventil sitzt fest oder blockiertes Laufrad. Sauganschluss oder Leck. |
Laufrad kontrollieren |
Laufrad-Blockade oder -Bruch oder Messwandler überprüfen oder luftisoliert |
Unterstrom |
X |
Trockenlauf |
Verstopfter Zulauf oder Leitung auf geschlossenes Ventil überprüfen |
Kavitation oder Trockenlauf |
Laufrad kontrollieren |
Kupplung prüfen, Leitung auf Blockade überprüfen oder Zulauf kontrollieren |
Überstrom |
Hohe Viskosität |
Pumpenauslauf oder gebrochene Leitung |
Geschlossenes Auslassventil oder Entladungskavitation |
X |
Ausrichtung oder Lager überprüfen |
Welle klemmt oder schlechte Lager oder Laufrad prüfen |
Keine |
Niedrige PV-Temperatur |
Niedriger PV-Druck |
Niedriger PV-Durchfluss |
Kein Durchfluss und hohe PV-Vibration |
Hohe PV-Vibration |
X |