Ejemplo de alarmas predictivas - Avatar de bomba
Los siguientes son ejemplos prácticos de cómo establecer alarmas predictivas para el avatar de bomba. La combinación de las funciones de protección con los estados de entrada PV le permiten establecer en el avatar de bomba las alarmas predictivas de ejemplo que se muestran a continuación. Recuerde que se trata únicamente de ejemplos. Las alarmas predictivas pueden personalizarse para proporcionar alarmas más precisas para la aplicación concreta de un avatars .
Ejemplos de mensajes de alarmas predictivas - Avatar de bomba
|
Tipo de protección |
Tipo de sensor de entrada de alarma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura |
Presión |
Caudal |
Vibración |
Alarmas genéricas |
||
|
Condición de activación de entrada PV |
||||||
|
EntradaPV < Temperatura baja |
EntradaPV < Presión baja |
EntradaPV < Caudal bajo |
EntradaPV1 < Valor de caudal bajo, y |
EntradaPV > Vibración alta |
Todas las condiciones de activación de EntradaPV = Ninguno (no configuradas) |
|
|
Sobrecarga térmica |
Viscosidad alta |
X |
Aumento de la fuerza de fricción |
Bloqueo en el impulsor |
Comprobar alineación o cojinetes |
Problema en sello mecánico, curvatura del eje o atasco en el impulsor |
|
Sobrecalentamiento del motor |
X |
Funcionamiento en seco o desgaste de los sellos |
Material en el impulsor o lodo pesado (arena/cieno) |
Funcionamiento en seco, bloqueo en la línea o válvula cerrada |
Comprobar alineación o cojinetes |
Ausencia de refrigeración, temperatura ambiente alta, alarma de sello estanco o múltiples arranques sin tiempo de refrigeración |
|
Bloqueo |
X |
Fusible de corte fundido o manguera bloqueada, atascada, congelada o suelta por un extremo |
Atasco en el impulsor |
Válvula atascada o impulsor bloqueado. Aspiración en la admisión o fuga. |
Inspeccionar el impulsor |
Impulsor bloqueado o roto, problema en los transductores o aire atrapado |
|
Infraintensidad |
X |
Funcionamiento en seco |
Entrada atascada o válvula cerrada en la línea |
Cavitación o funcionamiento en seco |
Inspeccionar el impulsor |
Comprobar acoplamiento, buscar bloqueo en línea o comprobar entrada |
|
Sobreintensidad |
Viscosidad alta |
Bomba descentrada o tubería rota |
Válvula de descarga cerrada o cavitación en descarga |
X |
Comprobar alineación o cojinetes |
Eje agarrotado, cojinetes dañados o problema en el impulsor |
|
Ninguna |
Temperatura de PV baja |
Presión de PV baja |
Caudal de PV bajo |
Ausencia de caudal y vibración de PV alta |
Vibración de PV alta |
X |